This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17559Q5:CSD17559Q5 ESD 性能

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17559Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803466/csd17559q5-csd17559q5-esd-performance

器件型号:CSD17559Q5

大家好、

  请您与我分享一些有关我们器件 ESD 性能的数据吗? 我在数据表中找不到它。  我的客户需要此数据来评估此器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的查询。 CSD17559Q5通过2500V HBM 和2000V CDM。