This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:EN 引脚 VIH&VIL 值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803414/tps62825-en-pin-vih-vil-values

器件型号:TPS62825
主题中讨论的其他器件:TPS62088

请参阅数据表(SLVSEF9C)、PG.4上的表7.5、发现以下错误:

VIH (max)= 1.0V

VIL (最小值)= 0.4V

这看起来像最小值。 和最大 值已混合。 正确的值应该是、

VIH (min)= 1.0V

VIL (最大值)= 0.4V

请确认。 是否会更正数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我得到了您的观点、我可以确认您提到的规格是正确的。 与 TPS62088等其他器件相比、这些与 TPS62825相关的规格从测试(阈值)角度进行了表示、其中与 VIH 和 VIL 相关的规格以输入为单位。 我们正在努力使 D/S 上的规格标准化、并将尽快对其进行修改。 感谢您的反馈。