This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:电池在默认模式下不充电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800010/bq24160-battery-is-not-charging-in-default-mode

器件型号:BQ24160

我正在使用 BQ24160 (不是 BQ24160A)为18650 3800mAH 电池充电。 我没有将任何 I2C 引脚连接到任何位置。 甚至没有上拉。

我也不使用外部放电 FET。

使用计算得出的电阻分压器电路向电路添加热敏电阻。

我将为 IN 提供5V 2.5A 电流。

一旦电池的电压高于3.6V、SYS 输出将为电池提供电压、一旦低于3.6V、IC 就会将输入电压调节至3.7V 左右、作为通常的默认模式特性。

但电池似乎没有充电。 我使用实验室电源提供上述电压( 5V 2.5A)。 该电路仅在负载未连接 到 SYS 输出且只有电池连接到 BAT 输出时消耗大约10至20mA 的电流。

我的问题是、我哪里出了问题、我可以做些什么来为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kasun:

    默认电池充电电压为3.6V。 如果您的电池电压降至3.6V 以下、它会充电吗? 如果是、则需要使用 I2C 为 BATREG 寄存器充电至4.2V (以及发送看门狗脉冲以防止复位)。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    您的问题答案是"否"
    即使电压降至3.6以下、电池也无法充电。 这就是问题所在

    谢谢、
    Kasun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasun、

    如果 TS 引脚处于热/冷窗口之外或 VINDPM 处于活动状态(意味着 IN/USB 引脚上的输入下降至 VINDPM 转置)、则充电被减少/禁用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff、
    我从一开始就在我的电路中使用了热敏电阻。 在您指出阈值后、我仔细检查了电阻分压器中的电阻值。 没关系。
    但我不熟悉输入电压下降到 VINDPM 阈值的原因。
    我是否需要进一步稳定输入电压? 或者、我应该添加一个有效的负载(因为我正在测试这个无负载的电路)? 或者是否有其他东西可以解决这个特定的问题?

    谢谢
    Kasun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasun、

    为了确认、您在 IN/USB 引脚上测量了电压 、它已经下降到 VINDPM 电平?  此外、您测量了电压 TS 引脚、发现它大约是 DRV 电压的1/2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、
    我使用万用表测量 VIN。 即5V。
    而且是的、TS 引脚电压大约为 DRV 引脚的一半。

    我还能够读取 I2C 寄存器。 所有寄存器显示没有任何类型的错误、在电池/电源状态寄存器中、INSTAT1和 INSTAT0位响应以00和11插入和拔下 VIN、

    但我注意到的是、即使我移除或更换电池、BATSTAT1和 BATAST0位也没有响应。 它始终处于00状态、即电池存在且正常

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kasun、

    您可以向我发送所有寄存器值吗?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    这里是我的寄存器值。 此外、我还附上了参考的原理图(CD 引脚接地)。

    仅连接电池时(无 VIN 或 USB 输入)

    地址    值(MSB->LSB)

    00         00000000

    01         11110000

    02         10001100

    03         00010100

    04         01000101

    05         00110010

    06         00000000

    07         00011000

    输入电压的情况下运行

    地址     值

    00         00010000

    01         00110000

    02         10001100

    03         00010100

    04         01000101

    05         00110010

    06         00000000

    07         00011000

    此致、

    Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kasun、

    这些寄存器报告 VBATREG=3.6V、因此如果电池电压高于3.6V、充电器将不会充电。 此外、在原理图上、TS 引脚电阻器非常小。 热敏电阻的25C 值是多少? DRV 引脚只能提供10mA 电流。 DRV 电压是多少?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    的电池电压为3.4V

    热敏电阻的值为10欧姆

    连接热敏电阻和分压器后、DRV 电压降至0.9V 左右

    谢谢你

    Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasun、

    DRV 引脚是为所有 IC 电路供电的线性稳压器的输出。  它只能提供10mA 电流。   其正常输出为 IN/USB、最高5.45V  您的热敏电阻与充电器(或任何 TI 充电器的) TS 引脚不兼容。  热敏电阻需要大于1k 欧姆。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO JEFF、
    我使用了一个热敏电阻、在25°C 时具有10k、并计算出分压器。
    现在、电路开始正常工作。

    感谢你的帮助。
    此致、
    Kasun