This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:请求

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800780/ucc28070a-request

器件型号:UCC28070A

你(们)好

我将通过 UCC28070A 测试无桥电路。

请告诉我 PFC MOSFET 波形的圆圈检查的原因。

测试条件

输入:交流90V

输出:直流390V 1.3A (约500W)

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、一位专家很快就会回来。 谢谢—Teng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否检查 CT 的电感  并 检查 连接 MOSFET 和二极管的铜的寄生电感。 这可能是   您的波形异常 的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有听到你很长时间的声音。 我想您已经解决了您的问题。 我现在需要关闭此 E2E。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 您可以将其关闭。