This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421输出

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802839/lmr62421-lmr62421-output

器件型号:LMR62421

尊敬的 TI:
  我的客户想知道在某些条件下、LMR62421的输出是否会突然增加、例如正常输出9V、异常输出峰值脉冲电压12V。  当输入电压经常在3V 至4V 之间波动时、是否会发生输出异常?

  谢谢!

此致!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    VIN 在3V 和4V 之间波动时的负载电流是多少? Vin 在3V 和4V 之间波动的速度有多快?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack:
    输出电流在100mA 之内,波动频率约为216Hz,4V 降至3V,约为30us,3V 持续时间为700us。
    谢谢!

    此致!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅下面的波形。 输入电压在3V 和4V 之间波动。 频率为216Hz。 4V 至3V 的压降时间为30us、3V 持续时间为700us。 负载电流为100mA。 输出电压变化不超过300mV。  

    (CH1:VIN、Ch2:Vout)