This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:D+/-未使用操作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803004/tps2511-q1-d---unused-operation

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2553TPS25221

您好!

TPS2511-Q1能否与未使用的 D+/D-搭配使用?

我的客户正在考虑将其用作简单的 USB 开关、因为它是具有可调节电流限制的最便宜的 USB 开关。 如果有任何疑虑、请告诉我。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您要使用多少电流? 我们不建议使用此器件,但您可以为此应用选择 tps2553 (1.8A)和 tps25221 (2A)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCP 的电流为1.5A。 TPS2511-Q1是 Q1产品中最便宜的产品。
    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    明白了,您可以尝试使用它。 DP/M 引脚不会影响电流限制行为。