This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:反相降压-升压有问题

Guru**** 2410250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802354/tps65131-q1-having-a-problem-with-inverting-buck-boost

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的专家:

我的反相降压-升压转换器有问题。 我尝试实现 了 http://www.ti.com/lit/an/slva721a/slva721a.pdf 中介绍的电路 、并意识到输出电压大约为-12.5V。 我使用了反馈电阻值、即 R3= 1MOhm 和 R4= 121.2KOhm。 生成的输出电压不是-10V、而是-12.5V。 什么可能导致此问题? 请注意、输出电容器、输入电容器等其他值都是根据上面给出的示例中给出的值使用的。

此致、

山形山形山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramazan、您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年5月20日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramazan、您好!

    其余的元件值是否符合数据表中的图8? 如果是、您可能需要插入一个与前馈电容器 C10串联的51.1K 欧姆电阻器、以便电阻器的一端连接到 C10、另一端连接到净 VNEG (数据表中的参考指示符和网络名称)。 我们注意到、在一些噪声更大的设计中、FBN 引脚存在过多的噪声耦合、这可能导致反相转换器超出稳压范围。 放置此串联电阻器将减少噪声耦合并改善调节。
    我不能想到会导致输出电压为-12.5V 而不是-10V 的任何其他东西。
    我希望这项建议能解决你所看到的问题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    该建议使我们的输出电压为-10V、而不是-12.5V、因此问题得到了解决、谢谢您。 之后、我尝试在输入电压值为5V 时获得-5V 输出电压。 输入电压高达4V、输出电压为-5V、无任何噪声。 但是、对于大于4.1V 的输入电压值、此电路超出稳压范围。 通过观察示波器、我们可以看到、对于大于4.1V 的输入电压、输出电压在1.2ms 内相应地上升到-6.5V、然后电路无法自行调节。 输出电压摆幅为-2V 至0V、没有-5V。 您对此问题有什么建议吗?

    此致、

    山形山形山