This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:有关 VREG5的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803446/tps56c215-question-about-vreg5

器件型号:TPS56C215

大家好、

工作电压为3.8V、但如果输入电压仅为3.8V、那么它如何将 VREG 调节至4.7V?

2.如果 VREG 降至3.8V 左右(取决于输入电压、但高于 UVLO)、会发生什么情况?

或者、您建议在这种情况下为 VREG 使用外部偏置电源?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 VIN 降至 UVLO 附近时、VREG5几乎等于 VIN。
    2.只要 VIN 高于 UVLO、该器件就可以正常工作。
    3.任何情况下都不需要外部偏置电源。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、
    Hao