This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:在升压模式下使用 Vin>Vout 运行

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800699/tps61291-operation-with-vin-vout-in-boost-mode

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS61099

最大输入电压列为5V。 建议运行条件表示 VinMAX=Vout。

Vin>Vout 有哪些责任? 例如、将输出设置为3.0V、并使用两节串联碱性电池(Vin=3.1V)供电。 我们注意到、在这种情况下、输出噪声会增加。 输出噪声是<Vout. 的2倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    TPS61291是一款升压转换器。 正常工作模式是将 Vin 升高到 Vout。 因此、这意味着输入电压不应大于输出电压。
    TPS61291还具有旁路模式。 它将使 Vout 等于 Vin。 如数据表中的7.4.2旁路模式运行。 但该模式无法控制 Vou 的值。

    我将向您推荐 TPS61099、它具有降压模式。 如果 Vin 略高于 Vout、它可以调节 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们了解 TPS61291是升压转换器。

    应用需要两节碱性电池串联。 当电池为新输入电压=3.15V 时。 当电池输入电压低于2.2V 时。 因此、降压模式不适用。

    微控制器需要 Vddmin=2.7V、因此需要升压转换器。

    3个选项:

    1:始终升压至3.3V -不高效

    2.使用旁路模式-开启时有点棘手、但可以完成。 此外、Vout 将随 Vin 的变化而变化。

    3.使用升压模式,但允许输入电压略高于输出电压(新电池)。 这不会超过绝对最大值、但噪声略大。

    我再次问:

    Vin>Vout 有哪些责任?

    是否有方法预测噪声级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    正如我提到过的、当 Vin>Vout 时、正常升压模式无法很好地调节 Vout。
    因此、我仍然建议您查看具有降压模式的 TPS61099。 如果 Vin 略高于 Vout、它可以调节 Vout。