This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:电流共享:SW1/SW2 &放大器;SW3/SW4启用控制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803387/tps65400-current-sharing-sw1-sw2-sw3-sw4-enable-controls

器件型号:TPS65400

您好!  

我们在设计中使用 TPS65400。 以下是规格。

1、电流共享 B/W SW1和 SW2


Vin = 12V (典型值)

VOUT = 1.8V (典型值)@ 6A 最大电流

SW1和 SW2的使能引脚连接在一起并与微控制器连接以进行定序。

类似地、

2.电流共享 B/W SW3和 SW4


Vin = 12V (典型值)

VOUT = 0.85V (典型值)@ 3.5A 电流最大值

SW3和 SW4的使能引脚连接在一起并与微控制器连接以进行定序。

我们的要求是使用使能引脚控制输出电压1 (1.8V)和输出电压2 (0.85V)。 典型应用如下所示。

在 TPS65400第29页第8.4.3节中、写入该值

"当 SW1/SW2对输出和/或 SW3/SW4对输出为共享时、响应对电流共享模式将启用、ENABLE_PIN_CONFIG 设置为单个启用"。

但我们希望使用 MCU 控制每个共享对的启用。 如果看到 寄存器 ENABLE_PIN_confi G 的默认值、则启用时的值意味着我们可以控制各个启用。

我们不希望使用 PMBus 作为默认硬件配置。  

请说明我们的应用方法是否正确。 我们能否使用 MCU 控制每对的启用?

此致:

Rahul Sharma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、您可以通过自己的 ENx 引脚来控制每个对。

    为此、请将 PIN_CONFIG_00寄存器中的位[1:0]设置为"00"。 这将激活每个通道的 ENx 引脚控制。 此外、当您进行电流共享时、SW2和 SW4是从通道。 因此 EN2和 EN4将不会生效。 EN1和 EN3将分别控制每个对的开/关。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速响应!

    需要更加清晰。

    是否需要将 PIN_CONFIG_00寄存器中的位[1:0]编程为"00"? 我相信、同一寄存器的默认值仅在数据表的表21中提到"00"。
    我们希望我们的硬件在默认情况下启动、而不会在最初使用 PMBus。 我们只需要控制使能引脚 ENSW1和 ENSW3。

    谢谢。

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    不需要、无需对其进行编程。 只需将其保留为默认值。

    此致、
    Hao