This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802757/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好,

我想更详细地了解 BQ24780S 充电器中的 PROCHOT 选项。 PROCHOT 选项寄存器中的事件仅在混合升压模式期间触发、或是否触发、例如、在正常工作条件下、我在 PROCHOT 选项1中启用 ACOK、当我移除 A.C 并将其保持连接状态时、它仍将检测中的事件 PROCHOT 状态?  

谢谢、

Naveesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveesh、

    该器件不必处于混合动力升压模式即可触发 PROCHOT 事件。 例如、在下面的波形中、我将 CMPIN 切换至高于和低于2.3V 以更改 CMOUT。 即使我没有连接电池或系统、并且器件未处于混合动力升压模式、PROCHOT 也拉低。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    那么、它会触发诸如移除 A.C 或移除电池之类的事件吗?
    根据我的理解、我们应该有以下情况:

    -如果交流电已连接且电池已连接、PROCHOT 状态寄存器中的值应为0x0000
    -如果仅连接电池,PROCHOT 状态寄存器的值应为0x0001
    -如果仅连接交流电、PROCHOT 状态寄存器的值应为0x0002

    我注意到一种情况与所描述的情况非常相似。
    重新启动后、当电池断开连接时、断开连接事件仅触发一次、此后会触发状态 PROCHOT 中的值
    复位为零(即使未连接电池也是如此)。

    因此,您只能获得一次正确的值:?

    谢谢、
    Naveesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveesh、

    是的、如果在 ProchotOption1寄存器中启用了它们各自的位、PROCHOT 应触发 ACOK 和 BATPRES。

    发生以下两种情况之一时、ProchotStatus 寄存器复位:

    此致、

    Angelo