主题中讨论的其他器件:BQ24780、
大家好、我来自 ASUS SZ NB 电源团队。我们 现在对 bq24780有一些疑问。我们的保护使用 bq24780的独立比较 器(当 CMPIN 拉高时、CMPOUT 引脚的输出为低电平时、我们的保护将启用)。我们发现、ACFET 锁存后、独立比较器在第二个保护下不起作用。
我们可以发现、 当 AC_BAT_SYS 首次达到25V 时、COMPOUT 拉低。但是、当 AC_BAT_SYS 再次上拉至25V 时、COMPOUT 不会拉低。您能否给出这样的原因?我们的 OVP 低于26V、这是为 IC 的 OVP 充电。在正常运行中、我们的 OVP 将在 IC 触发之前工作。
在 ACFET 被锁 存之前、 我们的 OVP 通常与 bq2478080 的独立比较器一起工作。下面有一张图片。
ACFET 锁存或不锁存的区别是什么?为什么 独立比较器剂量不能持续工作? 我们想知道如何确保独立比较 器正常工作。
谢谢!