This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:TPS65132S 过流保护

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801403/tps65132s-overcurrent-protection-of-tps65132s

器件型号:TPS65132S

大家好、

TPS65132S 是否具有 150mA 驱动模式(SYNC =高电平)的过流保护?  

当 SYNC =高电平时、负电源侧上的电流在340us 内超过170mA 时、是否有可能损坏 IC?  请查看此波形。

此致

哥打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在5/17/19之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota、
    发生过载情况时、器件不会损坏。 正如您在示波器图中看到的、随着负载持续增加、输出电压将继续下降、直到电压在非常高的过载条件下变为0。 过载状况消除后、器件可继续正常运行。 我希望这能回答你的问题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。

    TPS65132S 没有过流保护、但在过载情况下器件不会损坏。
    但是、这不能得到保证。
    这种理解是否正确?
    向客户介绍该器件时、我是否建议在150mA 或更低电流下运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、
    TPS65132S 具有内部电流限制机制、并且随着负载增加到150mA 以上、负输出电压将开始增加(接近0V)、如果存在严重过载情况、最终将变为~0V。 因此不会损坏器件。 客户唯一需要担心的是、随着负载增加到150mA 以上、负电压不会保持稳压状态、因此应用应该期望这样做。 但从器件损坏的角度来看、存在问题。
    我希望这一点得到澄清。

    此致、
    辽卡特