This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:CHG 引脚运行

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801380/bq25100-chg-pin-operation

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件:BQ24040

在 TTDM 期间、CHG 引脚为高阻抗。

之后、当检测到电池并开始充电周期时、CHG 引脚是否变为低电平?

此外、如果 OUT 引脚电压降至 VRCH、则在重新充电开始时 CHG 引脚是否变为低电平?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    查看有关 BQ24040的 CHG 引脚的常见问题解答 BQ25100非常相似:
    e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/753020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill - San、

    感谢你的答复。

    我了解到 、当检测到电池并存在 TTDM 后开始充电周期时、CHG 引脚变为低电平。
    是这样吗?

    我想问充电、
    我在随附的 URL 上看到了以下评论。
    在这条注释中、"CHG 引脚在终止后保持低电平、即使已开始充电也是如此"。 "保持低电平"是否正确? 我认为"保持高阻抗"从句子中可以说是正确的。

    2)     如果在终止/充电完成后电池电压下降至再充电(V-RCH)、BQ2404X 将自动重新启动充电。 这样做是为了保持电池充满电。 在这种情况下、即使充电已开始、/CHG 引脚也会在终止后保持低电平。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出第2节中的错误、该错误已被更正。