This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AEC-Q100复位 IC 查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803032/aec-q100-reset-ic-inquire

主题中讨论的其他器件:TPS3710-Q1

大家好、

您是否可以建议采用 AEC-Q100的复位 IC /监控器 IC 以实现以下功能?

谢谢。

当输入电压大于9V 时、输出高电平或低电平。 (表示系统通电)

当输入电压< 3V 时、输出低电平或高电平。 (表示系统关闭)

VIN 电压范围0~14V。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您似乎需要一个具有6V 迟滞的电压检测器。 如果输出在>9V 时变为高电平,则它必须在<3V 时变为低电平。 如果输出在>9V 时变为低电平,则它在>3V 时变为高电平。 如果我错了、请更正。

    我可以提出的唯一解决方案是将 TPS3710-Q1与外部迟滞电阻器配合使用。 您可以看到此应用报告的工作原理(http://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf)。 我还附加了一个计算器来求解电阻器。

    e2e.ti.com/.../2474.Adding-Hysteresis-to-SVS.xlsx

    此致、

    Ethan