Other Parts Discussed in Thread: TPS3710-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS3710-Q1大家好、
您是否可以建议采用 AEC-Q100的复位 IC /监控器 IC 以实现以下功能?
谢谢。
当输入电压大于9V 时、输出高电平或低电平。 (表示系统通电)
当输入电压< 3V 时、输出低电平或高电平。 (表示系统关闭)
VIN 电压范围0~14V。
此致、
艾伦