This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:我们能否使用电容器将 CT 引脚连接到 GND 以修改延迟时间?

Guru**** 2381820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3836
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803031/tps3836-can-we-connect-ct-pin-to-gnd-with-a-capacitor-to-modify-the-delay-time

器件型号:TPS3836

您好!

如标题所示、 我们是否可以使用电容器将 CT 引脚连接到 GND 以将延迟时间修改为20m Sec?

或者是否有任何方法可以修改延迟时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在没有电容器的情况下、只应将 CT 引脚连接到 GND、以使 TPS3836实现10ms 的延迟。 这不是可调延迟器件、也不是漏极开路、这意味着它无法实现20ms 的延迟、我们也无法使用电容器/缓冲器解决方案实现外部延迟。

    话虽如此、我们的产品系列中有许多可实现20ms 延迟 的监控器、您应该查看我们的快速参考指南、了解哪些器件最适合您的解决方案。

    谢谢、
    Abhinav。