This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2829:ESD 电平放大器;测试规格

Guru**** 2529020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803286/tps2829-esd-level-test-specification

器件型号:TPS2829

我们正在更新组件信息、需要以下信息:

 

ESD 等级:

ESD 测试规格:

 

希望及时收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dianne:

    很高兴再次听到您的声音!

    我是来自高功率驱动器组的 Mamadou Diallo、为该器件提供支持。

    我正在调查您的请求、并将在24-48小时内回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dianne:

    该器件的 ESD 额定值如下:

    1、HBM、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准、4000V。
    2.充电器件模型(CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,电压为500V。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou