This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:瞬态响应问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801405/bq24075t-transient-response-issue

器件型号:BQ24075T

你(们)好,先生  

如果电池仅存在而没有适配器、则会发生此问题

当 OUT 引脚突然出现1A 至3.5A 的电流瞬态时、Vout-Vbat 将大于250mV、充电器将关闭 OUT  

我在 BQ24075T 上看到了持续电流支持5A

我是否可以知道 BQ24075T 的电流瞬态限制? 或者有什么想法如何解决这个问题?

谢谢  

内容  

粉色= VBAT

黄色= OUT

绿色=电池输出电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    这是由于输出短路保护。 您可以在 BAT 和 OUT 之间添加一个与器件内部 BATFET 并联的 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    1. TI 是否有此问题的内部测试报告,我们想知道情况下不会出现此问题的原因,例如1A/us 以下的电流斜率?
    2.关于并联 FET,您能否为我提供参考设计?
    PMOS 或 NMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    我目前没有这方面的测试报告。 但是、这将与 BATFET 的 RDSON 和该点的负载有关。 这将导致 BATFET 的压降输出。 您可以在 VBAT 和 OUT 之间连接外部 PMOS、PMOS 的栅极连接到 VIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem

    请问 RDS (ON)的最大值是多少?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    BATFET RDSON 最大值为100mohms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem

    如果 Q2的 RDS (on)为100mhom,我会有点困惑
    BQ24075T 如何进行4.5A 放电?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    最大 RDSON 为100mohms。 典型值为50mohms。  

    当 VOUT < VBAT 时、我们将输入250mV (典型值)的输出短路保护。 该数值也会随最小值200mV 和最大值300mV 而变化。  数据表中的最大输出电流为4.5A。

    50mΩ Δ V 时、50mΩ~下降(Δ V * 4.5A)、即225mV、低于我们的短路检测阈值典型值。