This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:在没有 Rext 的情况下运行 TLC5916/17是否有问题?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801978/tlc5916-any-problem-with-running-the-tlc5916-17-with-no-rext

器件型号:TLC5916

我知道!  为什么有人想这么做?!?  但是、如果您想要两个亮度级别-扩展到"256步可编程全局电流增益"功能的动态范围之外、该怎么办?

嗯、您可能会在电路中切换 Rext。  数据表似乎暗示两种状态都是受制裁的:表7.57.6包括个 IDD 案例、其中 Rext ="打开"。  

那么、在没有连接 Rext 的情况下运行 TLC5916/17器件、实际上是一种认可的模式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将其保持断开状态、在这种情况下不会有输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 是否授权将此配置用于生产设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题不是电流是否流动--问题是这是否是一个已批准的状态。 数据表似乎只是暗示了这一点、但我想得到 TI 的明确声明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在没有 Rext 的情况下运行它、或在运行期间将一个 Rext 切换到另一个 Rext。