This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:问题很重要

Guru**** 2513155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799539/lp5520-question-matters

器件型号:LP5520

大家好。

您能回答一些问题吗?

①Can 我在不使用 SW/FB 引脚的情况下使用单独的电源吗?

   如果可以使用单独的电源、是否可以  将 SW/FB 引脚保持未连接状态?

②I 使用手动模式。使用手动模式时、是否无需使用 VLDO/S1-IN / S2-IN 引脚?

   如果不需要使用它、则 VLDO/S1-IN / S2-IN 引脚的连接是否如图所示并正确?

期待收到您的回复。

 

Syunpei Kosima

e2e.ti.com/.../Figure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../233964

    2. VLDO 应具有1uF 的接地电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

    感谢您的回答。

    使用手动模式时、连接到 GND 的 S1-IN / S2-IN 引脚是否存在任何问题?
    期待收到您的回复。
    Syunpei Kosima
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn


    我上次提出的问题的答案尚未回答,情况如何?

    >使用手动模式时,连接到 GND 的 S1-IN / S2-IN 引脚是否有问题?

    期待收到您的回复。

    Syunpei Kosima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。