This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP50EVM GUI (修订版 A)软件支持 Window XP 32位?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799903/lp5024evm-lp50evm-gui-rev-a-software-support-window-xp-32-bits

器件型号:LP5024EVM

尊敬的 TI:

客户正在使用 Windows XP 32位 Professional 版本2002 Service Pack 3。 此软件是否支持 Windows XP? 他在这方面遇到安装错误。

请参阅相关问题 LP5024EVM:LP50EVM GUI (修订版 A)软件上的启动错误。 我不小心标记为已解决。

谢谢

赵阳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试了以下步骤? 它可以解决问题。

    转至位置 C:\Program Files\Texas Instruments\LP50\launcher\oneui_nw_launch.vbs 并在文本编辑器中打开文件"oneui_nw_launch.vbs",如下所示。 将下面的红色平方文本从“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIAppRuntime\v2.0\nw.exe”更改为“C:\Program Files\Texas Instruments\TIAppRuntime\v2.0\nw.exe”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我们已经尝试过。 在窗口7中、它可以工作。 在 Windows XP 中,它无法工作。

    Windows XP 生成错误,如下所示:

    然后按 OK

    第36行中有错误。

    对此有什么想法吗?

    谢谢

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    对此进行了任何更新?

    对此,

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 GUI 仅支持 Win7和 win10。

    因此、请使用 Win7和 win10。