This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6273:如何测试输出钳位电压45V 和持续电流250mA

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803263/tpic6273-how-to-test-output-clamp-voltage-45v-and-continuous-current-250ma

器件型号:TPIC6273

大家好、

我的客户希望在工作台上测试我们的器件、  

(1)输出钳位电压高达45V

->我们能否使用图4 - 单脉冲雪崩能量测试电路和(1)波形。 还有其他想法吗?

(2) 250mA 持续电流的晶体管输出。

->他们使用直流电源进行了快速测试、提供45V 电压并将电流设置为250mA。 它损坏了、因此我猜测直流源- CV 至 CC 转换可能无法足够快地限制电流...   是否有关于 如何正确设置测试(2)的建议?

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。