This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:输出为12V@2A 时的效率是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752, TPS23751, TPS23754EVM-383, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803205/tps23751-how-much-is-the-efficiency-when-output-is-12v-2a

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23752TPS23754EVM-383PMP11254

尊敬的所有人

    当输出为12V@2.1A 并且输出为 12V @1A 时、电路板的效率为80%。

    我对此有一些疑问:

    在数据表 中、"图29。 TPS23751和 TPS23752轻负载效率与模式", 在0.9A 时效率高达85%,您能向我展示 1A 至2A 输出时的效率曲线吗?

    2. 影响效率的因素是什么? 您能否向我展示如何提高转换效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、曹刚

    VFO 模式仅在较轻的负载下有效。 因此、在中等负载至满载条件下、效率将是相同的、因为 IC 将从 VFO 模式切换到 PWM 模式。

    2.我建议查看 PMP11254。 这是一种高效的12V 解决方案。 任何更高的效率都需要像 TPS23754EVM-383那样具有有源钳位正向。 实现高效率的关键在于初级 FET 选择、低泄漏变压器和具有低正向电压的次级二极管。