This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CHG 和 DSG 关断时的泄漏电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802518/bq76940-leakage-current-when-chg-and-dsg-off

器件型号:BQ76940

尊敬的专家:

我们的客户 注意到我们的低侧 CHG 和 DSG 驱动器项目中存在问题 。 随附的文件是 我们的原理图、我们遵循 bq76940数据表中的连接。 我们还注意到一些参考设计在 CHG 引脚和 CHG MOS 栅极之间添加了一个1k 电阻器 R4 (如下所示)、我想知道这个1k Ω 电阻器的作用是什么、这个电阻器是否可以忽略(现在 客户 设置 R4 0 Ω)。

我们的问题是当 CHG 和 DSG MOS 关闭时、 当我们使用万用表测量它时、电池组仍然有电压。 一些终端客户认为这很危险。 测试完成后 、客户发现 CHG 引脚和 CHG MOS 栅极之间的线路上存在泄漏电流、约为20-30uA。  当客户通过取下0欧姆 R4断开此线路时 、电压消失。

您能帮我们解决这个问题并告诉我 R4电阻器的影响吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqi、

    BQ769x0热门设计注意事项应用手册 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的 FET 驱动部分详细讨论了该电路

    R4和 R2用于电阻分压器、其中 R4通常约为1k、R4通常为1M。 我认为客户原理图可能会增加泄漏电流、因为配置略有不同、并且在两个 FET 都关断的情况下还有一个并联的电阻器。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    感谢您的回答、但我仍有一些困惑。 我阅读了本应用手册第11页的最后一段、我的理解是本段中提到的 CHG 灌电流是我客户案例中的泄漏电流。 因此、在 CHG 和 DSG FET 关断且向电池施加负载的每种情况下、CHG 引脚和 PACK 之间始终存在泄漏电流-我是否理解正确?您在测试期间是否发现了类似情况? 我们可以将 R1设置得更大以减小泄漏电流、或者是否有其他方法可以解决该问题? 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqi、

    在内部、CHG 引脚在禁用时使用高阻抗下拉电阻、因此会产生一些泄漏电流。 增大 R1可减小泄漏电流。

    此致、
    Matt