请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的专家:
我们的客户 注意到我们的低侧 CHG 和 DSG 驱动器项目中存在问题 。 随附的文件是 我们的原理图、我们遵循 bq76940数据表中的连接。 我们还注意到一些参考设计在 CHG 引脚和 CHG MOS 栅极之间添加了一个1k 电阻器 R4 (如下所示)、我想知道这个1k Ω 电阻器的作用是什么、这个电阻器是否可以忽略(现在 客户 设置 R4 0 Ω)。
我们的问题是当 CHG 和 DSG MOS 关闭时、 当我们使用万用表测量它时、电池组仍然有电压。 一些终端客户认为这很危险。 测试完成后 、客户发现 CHG 引脚和 CHG MOS 栅极之间的线路上存在泄漏电流、约为20-30uA。 当客户通过取下0欧姆 R4断开此线路时 、电压消失。
您能帮我们解决这个问题并告诉我 R4电阻器的影响吗? 非常感谢。