This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:VDD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802649/ucc27710-vdd

器件型号:UCC27710

大家好、

我对 UCC2771x 有疑问。

d/s 提到、对于 IGBT 应用、建议的 VDD 范围为20V (最大值)、而对于 MOSFET 应用、建议的 VDD 范围为17V (最大值)。 您能否告诉我它们之间建议的范围为何不同?  我的客户会使用 MOSFET 并希望对 VDD 施加19V 电压。 是否可以接受?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi、您好!
    感谢您为您的客户提供 UCC27710半桥驱动器支持。 对于 MOSFET 和 IGBT 的建议 VDD 范围、有几个注意事项。
    对于大多数 MOSFET 应用、10V 至12V 的 Vgs 足以实现低 Rdson 和高电流能力。 对于 IGBT、典型驱动电压更高、15V 电压为公共电压、以确保低 VCE 饱和电压。
    您能否评论一下客户为何希望使用 MOSFET 在19V 电压下运行 VDD?
    之所以建议使用高 VDD 和低栅极电阻、是因为在某些应用中、某些 MOSFET 器件开关转换可能具有非常高的 VDS dV/dt。 由于极高的 dV/dt 条件、可能会出现栅极驱动器问题。 其中 IGBT 的开关 dV/dt 要低得多、即使在 Vgs 电压较高的情况下也是如此。
    对于长期运行、我们只能建议 VDD 在建议的 VDD 范围内运行、并且在任何短期瞬态条件下都应保持低于绝对最大值。
    将 VDD 限制在17V 推荐范围是否不切实际?

    请确认这是否回答了您的问题,或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richard - San、

    感谢您的回答。

    问题是否是高 dv/dt 导致的高开关噪声? 器件的 HS 引脚是否会因高开关噪声而受损?

    此致、
    山口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    在某些 MOSFET 开关条件下 VDD 较高的情况下、开关节点上可能会发生非常高的 dV/dt Vds 上升时间和较高的 dV/dt 振铃。

    当 HS 引脚上具有高 dV/dt 时、超出数据表规格可能会导致驱动器输出处于不正确的状态、或者驱动器输出可能具有超出数据表额定值的电压下冲。

    请确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring