This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:使用电池开发板获取充电技巧

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800862/bq24168-use-the-battery-development-board-for-charging-tips

器件型号:BQ24168

现在、我们有一款产品在充电过程中、无论充电需要多长时间都不会提示。然后、我们使用您提供的开发板在 BQ2416X EVM 软件上测试配置参数、 但我们读取的数据是在 Ready Battery OVP 中。无论电池电压是多少、结果都是相同的。我们配置寄存器参数为{0 x80、0 x00至0 x5c、0 x8e、0 x45、0 x9c、0 x09、 0 xa9}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您遇到电池 OVP 误差时、充电器的 BAT 引脚和接地之间测得的电压是多少?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的请求是否有任何更新?

    谢谢。
    Jeff