This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018ISOEVAL:关于最大占空比

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018ISOEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803012/lm5018isoeval-about-max-duty-cycle

器件型号:LM5018ISOEVAL

您好!

客户正在考虑 LM5018ISOEVAL 电路配置。
客户要求规格为;

VIN=8.2V
Vout1 = 8V / Iout1 = 200mA (最大值)
Vout2=xx / Iout2=xx

1.请告诉我 VIN 和 SW 引脚之间电压差的最小值。
  客户希望了解此 EVM 的最大占空比。
 ※UVLO 初始设置已计划更改。

请  告诉我如何计算 Vout2的0.5V 压降。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yuseke-San:

    Fly-Buck 转换器的占空比不应超过~65%(这允许次级侧导通时开关周期的35%)。 对于 Fly-Buck、初级侧的8.2V 至8V 电压是不可行的。

    上图中 Vout1和 Vout2之间的差异是 D1二极管压降(假设变压器匝数比为1:1)。

    此致、
    Tim