This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145是否可以在两相模式下使用?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143-Q1, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803045/lm5145-can-lm5145-be-used-in-two-phase-mode

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1LM5119

你(们)好

LM5145用于我的客户。

现在、有一个新项目、功率比以前更高、因此客户希望使用2个 LM5145并联。

输入是一起的、输出是一起的。

客户希望实现交错和电流共享。

在 LM5119和 LM5143-Q1中、我看到了两相模式运行的原理图。

但在 LM5145数据表中、我找不到该信息。

您能否帮助检查 LM5145是否支持我客户的要求?

谢谢。