This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/UCD90160A:将配置数据下载到 UCD90160A/UCD90320中、并将 CPU I2C (PMBus)与 Linux 操作系统配合使用

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800490/linux-ucd90160a-download-configuration-data-into-ucd90160a-ucd90320-using-cpu-i2c-pmbus-with-linux-os

器件型号:UCD90160A

工具/软件:Linux

如何通过十六进制文件写入数据闪存?

我们使用融合电源设计工具 导出十六进制文件以及如何通过 PM 总线将其写入 UCD 数据闪存。

我能否获得有关示例代码的更多详细信息?

UCD9xxx-UCD3xxx-Programming-Example-C-Code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3005.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdfHello

    示例代码介绍了如何使用 TI 的微控制器将数据闪存原始数据写入器件。

    附加注释的第9.5节介绍了解析数据闪存十六进制文件的步骤。

    您是一种简单的方法来处理这一问题:

    TI Fusion GUI 还可以导出数据闪存写入脚本文件、该脚本文件对数据闪存十六进制文件进行解析、并按照第9.5节中所述的顺序将原始数据放入可识别的 PMBus 命令格式。 您的软件只需按照数据闪存写入脚本文件部分进行操作即可。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、很明智
    我们尚未听到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处回复。
    此致
    Yihe