This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:有关它是否可以使用 UCC28064A 进行设计的问题?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28070, UCC28C44, UCC27714, UCC27710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801773/ucc28064a-question-about-can-it-be-designed-using-ucc28064a

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28C44UCC27714UCC27710UCC27712

尊敬的 SUPPROT 成员:

我正在寻找器件。

规格如下。
它是否可以使用 UCC28064A 进行设计?
如果是、是否有基准电路?


(__LW_AT__规格)
输入电压:直流240~380V
输出电压:420V
输出功率:21kW


(__LW_AT__创意)
由于输出功率为21kW、
我考虑一种配置、其中三个7kW 装置并联。

您还有其他设备或想法吗?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    UCC28064A 是一款转换模式(TM)双交错 PFC 控制器、通常与交流输入搭配使用。 TM-PFC 在功率级别大于500-600W 时变得不切实际(尽管并非不可能)。 大多数参考设计都适用于低于该值的功率级别。

    由于您的输入是直流电源、因此应适用非隔离式直流/直流升压电路。
    240和380的电压与典型交流电压电平类似、例如240V 交流或380V 交流线对线电压。
    请验证您的输入是直流电、而不是交流电。 如果是交流、则 UCC28070 CCM-PFC 控制器将适用于并联的多千瓦装置。 在这种情况 下、PMP4311参考设计(www.ti.com/.../pmp4311)最接近您的应用、但必须针对较高的交流输入电压范围进行修改。

    如果您的意思是直流输入、那么我建议考虑为升压转换器配置的 UCC28C44通用 PWM 控制器。 我找不到高功率直流/直流升压参考设计、因此应遵循升压转换器的标准设计流程、以扩展到您所需的千瓦级。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:

    非常感谢您的回复。

    由于规格条件是直流电压、
    我想考虑使用升压转换器。

    我可以提出一个添加问题吗?

    由于应用的关系、我认为使用同步整流。

    在此规格条件下是否有高侧驱动器?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    抱歉、目前我不知道升压拓扑有任何高侧 SR 控制器。
    SR 通常对低压输出最为有利。 与输出功率相比、高电压输出的二极管损耗通常很小、以至于 SR 变得不切实际。

    我认为向 IC 获取偏置电源将是一个问题。 此外、用于 SR 的任何 MOSFET 的输出电容都比升压二极管大得多、因为其正向导通电阻必须比二极管低得多。
    较低的升压 MOSFET 必须在每个开关周期对这种高输出电容放电、因此开关损耗可能会通过使用 SR 擦除或比导通损耗增益更差。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:

    非常感谢您的回复。
    我正在寻找高侧栅极驱动器。
    您知道高侧栅极驱动器吗?

    例如、我可以在此规格条件下使用 UCC27714吗?

    (__LW_AT__规格)
    输入电压:直流240至380V
    输出电压:420V
    输出功率:21kW

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    是的、UCC27714是一款具有浮动驱动的双路栅极驱动器、适用于高电压高侧应用。
    您还可以考虑使用类似的器件 UCC27712和 UCC27710 (在较低的驱动电流下)。
    高侧输入以低侧为基准、并电平转换为浮动驱动级。
    高侧的偏置电源由数据表中描述的"自举"二极管布置提供。

    如果您需要比~600V 更隔离的隔离器、则可以选择 ISO7710F 隔离器作为单输出驱动器、但它也需要高侧电源。 对于非隔离式升压、您可能不需要此类器件、但我提到它是为了实现完整性。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:


    非常感谢您的回答。
    我向我的客户介绍您的应答设备。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    感谢你的答复。 此时、我将考虑关闭此线程。
    如果您有任何其他问题或疑问、请打开新的 E2E 主题。

    此致、
    Ulrich