This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EM1402EVM:EM1402

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803122/ccs-em1402evm-em1402

器件型号:EM1402EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CCS 更改 TMS570BMS 的代码、以使用 BQ GUI 在 EM1402上执行主动平衡。 我最初想平衡6个电池。所以我很困惑需要对它进行哪些更改,mincell 和 maxcell 是否代表需要平衡的电池数量,或者它表示 mincell 和 maxcell 的电压。 请告诉我需要在代码中完成的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radhika、

    我建议在 尝试修改为定制编译之前仔细阅读以下文档中的代码:www.ti.com/.../tidubi0.pdf。 如果您在下面的第347/348行的代码中定义了最大值/最小值、您将看到它们被用作 DO 环路第359行中电池电压的比较器、并且您了解这个环路、 您将快速了解如何处理单元格数量并进行其他修改。

    此致、

    泰勒