This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:提高效率以满足低功耗要求

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ500511A, BQ51003, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802173/bq50002a-improve-efficiency-for-low-power-requirements

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ500511ABQ51003、BQ25101

您好!

我们将 bq50002A 与 bq500511A 一起用作无线充电系统中的 TX 单元。 在 RX 端、我们将 bq51003与 bq25101结合使用、为60mAh 的小型电池充电。 我们注意到、如果我们以1C 充电、电池会变得很热、可能会损坏电池。 我们将充电电流限制为0.5C、30mA、以降低接收到的功率并最大限度地减少电池的发热。 当我进行一些效率测量时、我注意到整体系统效率(USB 到电池)非常差、仅为11%左右。 我在 bq50002A 的数据表中注意到一个小图、该图表明在低功耗下效率确实非常差。

是否有方法可以在低功耗下显著提高效率、或者您是否建议另一个器件可以针对此类低功耗要求提供更出色的性能?

谢谢!

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    电池的热升高可能是由于电池的交流场加热金属。 作为测试、将导线连接到 RX 线圈、以便在电池和电路其余部分超出交流电场时、只能将线圈放置在 TX 充电垫上。 如果电池温度降低、则可以使用磁性材料屏蔽电池。

    TX 将花费大约1W 的时间来产生 RX 上无负载的磁场。 大部分功率在 TX 内部消耗。 这将导致低功耗下的低效率、随着输出功率的增加、效率将得到改善。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢你的答复。 由于尺寸限制、我们必须将 RX 线圈直接放在电池上。 我们已经进行了一些测试、以屏蔽电池免受磁场的影响、因为我们确实希望那里的金属可能会出现问题。 但我们注意到、实际上是 RX 线圈加热最多、由于它安装在电池顶部、因此热量传导到电池上。 因此、我目前主要关注的是电损耗(而不是磁损耗)。 我们在线圈和电池之间进行了一些热隔离、现在已经好得多了。 我将尝试进行一些测试、以查看我们是否可以通过进一步屏蔽电池来进一步限制加热。

    我还想知道是否有更适合低功耗 WPT 的解决方案? 是否有 TX 需要小于1W 才能在无负载的情况下产生磁场?

    此致、
    输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    "我还想知道是否有更适合低功耗 WPT 的解决方案?" -- Bill J -标准上没有低功耗选项。 在更高的功率、而不是更低的功率和更高的效率下、正在进行大量工作。