This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099降压模式

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800711/tps61099-tps61099-down-mode

器件型号:TPS61099

TPS61099同时提供降压模式和直通模式,我无法确定我们需要此功能的位置。 可能是由于上电时短暂的电压浪涌? 或者可能是由于电压波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、
    在降压模式下、即使输入电压略高于目标 VOUT、该器件也可以输出稳定的电压。
    您为什么要提出这个问题? 客户方面的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我知道、在降压模式下、即使输入电压略高于目标 VOUT、器件也可以输出稳定的电压。 我提出这个问题的原因是、客户一次询问我这个功能的应用场景、因此我在上面列出了一些可能的场景。
    谢谢。

    此致
    刘明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、
    对于新的一次电池、电池电压可能略高于目标电压。 然后、降压模式将以较小的输出纹波调节输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    非常感谢您观看本示例。

    此致
    刘明