This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:TPSM84824输出不等于5V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802608/tpsm84824-tpsm84824-output-not-equal-5v

器件型号:TPSM84824

尊敬的 TI:

我遇到的问题是 TPSM84824具有12路输入、但仅获得1V 输出。

我的设置值如下:RFBT:10k RFBB:1.3k RTT:22k RRT:39K。

我还将 AGND 和 GND 分开、但未连接在一起、是否缺少什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可以、请提供 PCB 布局和原理图以供查看。 根据您选择的组件值的声音、它遵循 表1中列出的推荐标准组件值。 因此、对于5V 输出、Rfbb = 1.37k、Rfbt = 10k、RRT = 40.2k。 输出电容是否全部为陶瓷电容? 您还使用了多少输出电容? 根据输出电容器的类型、您需要使用 表5或表6 进行 RRT 计算。  

    您发现有多少电路板故障与此问题有关?  

    您能否提供 Vin、Vout 和 SW 的波形范围? 我有兴趣了解开关在故障期间的工作情况。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速响应、 我发现 布局有误、先跳线、但没有改进。

     我将首先检查 Vin、Vout 和 SW 的波形。

    还有一个问题、 如果输出电容器使用 E-Cap 220uF、但仍然遵循表5值。

    是这样吗?

    作为附加文件的波形、供您参考

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../0116.TPSM84824--Vin-Vout-SW-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    我发现了一些有关这方面的错误。 现在不再有问题了。
    谢谢。