This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:TPS563249的 Iq 是多少?#39?s

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802587/tps563249-what-s-the-iq-of-tps563249

器件型号:TPS563249
主题中讨论的其他器件: TPS563240

大家好、团队成员:

    我的3.3V@1.5A-2需要直流/直流(12V 输入/Δ A 输出)、这对功耗和效率有很高的要求/我 推荐 TPS563249、其中 RDS 非常小/但数据表不提供 Iq /您能否提供?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特鲁伊森、
    我们正在检查数据、并将在下星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:
    是否有任何新反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 ECO 模式版本的 TPS563240、而 TPS563249是无负载电流性能较低的 FPWM、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven:í a

         谢谢。 我知道/您是否可以在进入 ECO 模式时提供 TPS563240的 IQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:
    您还能提供 tps563240的 IQ 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在其数据表中找到它、该数据表在无开关时电流为235uA。 谢谢。