This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:使用 SWPS 的电机驱动

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799080/lm25085a-motor-drive-using-swps

器件型号:LM25085A

你(们)好

客户考虑使用 LM25085A 的直流电机驱动系统。

LM25085A 的要求如下。

输入:17V-25.2V

输出:16.2V/3A (8A 峰值)

EN 函数

e2e.ti.com/.../4276.e2e.xlsx

它没有电机驱动器、只是直接为电机供电、旋转由 LM25085A 的 EN 控制。

为了在向电机施加电压之前等待稳定的输出、在 Vout 处插入了 FET。  FET 开/关由 MCU 控制。

此外、为了保护电机反电动势的影响、在电机之前插入了二极管。

您认为这是可行的吗?

如果您有疑虑、请向我提供您的反馈吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na Na、您好!

    转换器正常。  确保输出电容器符合数据表中概述的规格。  您不会指定您希望转换器的输出是什么、因此我假设它将超过5V。 在这种情况下、与电机串联的功率 FET 应移至电机底部、 将续流二极管放回转换器的输出将有助于防止 FET 两端的峰值电压尖峰,或者如果您希望将 FET 保持在原来的位置,请将其替换为 PFET 和电平转换器。  请参见下面的。

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未发布、因此请重试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nana、您好!

    由于您在过去几天内没有收到任何新问题、我假设您的问题已得到解答。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert

    很抱歉耽误你的回答。

    我正在考虑使用 TI 的 FET 来满足这一要求。
    关于功率 FET、我认为没有任何建议。 我的理解是否正确?
    您是否有可推荐的通用 FET?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nana、您好!

    主要关注的规格是导通电阻和阻断电压。 这将确定器件是否可以处理所需的电流和电压。 此外、我在图中展示了一个 P 沟道、因为它更易于切换。 N 沟道可能需要电荷泵。 此外、如果电压超过 FET 的额定栅极电压、电路会变得更加复杂。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert

    感谢你的答复。

    我会继续考虑可行的设计。

    贝斯特雷加兹