This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:BIAS 引脚故障模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802892/lm53603-q1-bias-pin-failure-mode

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53603

大家好、

我的客户正在使用 LM53603并询问有关 BIAS 引脚故障模式的问题。

问题1) BIAS 引脚断开

 LM53603在此情况下的行为如何?  

 -是否可以在 VOUT 上看到稳压输出?

Q.2) BIAS 引脚对地短路

 LM53603在此情况下的行为如何?  

 -大电流是否会通过 BIAS 引脚流向 GND 并断开内部电路?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    在验证过程中、我们在偏置开路和偏置接地的情况下测试了 LM53603。 在这两种情况下、VCC 电压在芯片工作时由 VIN 而不是偏置电压提供。 (关断时和启动期间最初输出为低电平、这相当于将其接地。) 由于 VCC 源自在偏置为开路或接地时比输出电压更高的 VIN 电压、因此效率略低、空载电流消耗(IQ)大约高2倍。 芯片在任一条件下都是可靠的。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    非常感谢您的及时支持。

    BR