This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:选择 CHG 和 DSG MOSFET

Guru**** 2815465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800998/bq77915-selection-of-chg-and-dsg-mosfets

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: CSD19536KCS

尊敬的 TI:

我们现在在应用中使用的 CHG 和 DSG MOSFET 是 IRF510 (穿孔组件)。 预期结果和获得的结果不匹配。

在正常模式运行下、两个 MOSFET 在 POR 瞬时都不导通。 您是否建议 使用上述 MOSFET?

如果没有、您能建议使用任何穿孔 MOSFET 组件吗?

谢谢、

相关信息

Raahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raahul、
    IRF510是一款标准 MOSFET、可与 bq77915良好配合使用。 它具有适用于此类电路的 Vgs 额定电压。 CIS 较低、因此开关速度可能非常快、并且可能需要在所需的转换时间内调整 RDSG。 我看不到任何原因会阻止打开。 您可以检查导通速度是否太快、从而使负载电容导致短路。 否则、检查连接和 PRES 引脚信号。

    TI 确实有一些100V 通孔 FET、例如 CSD19536KCS、我不认为更改 FET 会导致 CHG 和 DSG 在 POR 之后导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    此致、
    Raahul