This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:LM9061-Q1

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1, LM5069, TPS24720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802304/lm9061-q1-lm9061-q1

器件型号:LM9061-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5069TPS24720

您好、先生、

1) 我在其中一个应用中使用 LM9061-Q1高侧栅极驱动器。 我已针对最坏情况进行了计算、我将使用此高侧驱动器切换 MOSFET。

    我的最大漏源电压降为40毫伏、此后保护比较器将激活、驱动器必须处于闭锁模式。

    对于此应用、我采用了 Rthreshold = 560 Ω 和 Rsense = 500 Ω。 这些值是否可以使栅极驱动器闭锁?

   还需要使用 Rsense 电阻器吗?

2) 我是否需要为 MOSFET 提供过热保护?

    因为无论如何、驱动器都会保护它免受过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    欢迎使用 E2E!
    您的工作电压、最大电压、负载电流是多少? 您能否分享您的应用用例和最终产品? 我只想确保您选择了正确的器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压为12V 至14V DC。

    MOSFET 击穿电压为40V。

    我要切换的负载电流接近30安培(连续电流)。

    被切换的负载可以是一个电感负载。

    我认为使用 MOSFET 进行的计算是可以的、但我 只想知道我指定的电阻值是否适合启用保护比较器。

    此外、是否需要过热保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    您的计算是正确的。 过流保护负责 FET 保护、然而、LM9061-Q1不提供精确的过流保护、因为它会在 FET RDS_ON 上进行继电器、而 FET RDS_ON 会随工作温度的变化而发生很大变化。

    如果您可以使用非 Q1器件、请查看 TPS24720 (高达18V)或 LM5069 (高达80V)


    此致、
    Rakesh