This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP50EVM GUI (修订版 A)软件上出现启动错误

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798287/lp5024evm-launch-error-on-lp50evm-gui-rev-a-software

器件型号:LP5024EVM

尊敬的 TI:

安装 LP50EVM GUI (修订版 A)后、我有一个客户面临启动错误。 他尝试使用两台笔记本电脑、但仍面临此问题。

这是他安装的软件:slvc713a.zip

安装后、单击 LP50时出现 EVM.exe 错误(问题):

是否可能发生此错误? 请提供建议。

谢谢、

赵阳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户是否使用32位 Windows 操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    目前、我们没有有关 Window OS 的信息。 我将再次与客户确认。

    在此之前,我是否知道32位和64位窗口如何影响安装? 在运行安装之前、我们应该采取任何预防措施/步骤?

    谢谢、

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    客户正在使用 Windows XP 32位 Professional 版本2002 Service Pack 3。 此软件是否支持 Windows XP?

    谢谢

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    对此进行了任何更新?

    注意事项

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)     当用户在安装 GUI 后遇到以下错误时:

     

    Windows 脚本主机

    ----------------------------------------------------

    脚本:C:\Program Files\Texas Instruments\LP50\launcher\oneui_nw_launch.vbs

    线路:30

    字符:1.

    错误:系统找不到指定的文件

    代码:80070002

    源:(空)

    ----------------------------------------------------

    2)     2)转至位置 C:\Program Files\Texas Instruments\LP50\launcher\oneui_nw_launch.vbs 并在文本编辑器中打开文件"oneui_nw_launch.vbs"、如下所示。 将下面的红色平方文本从“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIAppRuntime\v2.0\nw.exe”更改为C:\Program Files\Texas Instruments\TIAppRuntime\v2.0\nw.exe

    3) 3)     再次启动 GUI  

    这应该起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    这无法解决我的问题。 我们已经尝试过它。

    我们会遇到如下错误、

    在按 OK (确定)后、出现此错误。

    对此有什么想法吗?

    谢谢

    赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会尝试使用 Win7或 Win10操作系统?