This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569引脚通过 i2c 与其他引脚连接

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798710/lp5569-lp5569-pin-connect-with-others-via-i2c

器件型号:LP5569

大家好、

我们希望使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件进行 LP5569开发。
哪些引脚可用于开发?
我们能否将 MSP-EXP432P401R LaunchPad 的 i2c 引脚与 LP5569连接并使用 LP5569 IDE 进行开发?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    LP5569EVM GUI 使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad。 您可以通过 BoosterPack 连接器将它们连接在一起。

    请参阅图7。 连接评估板和 LaunchPad 开发套件。
    www.ti.com/.../snvu564a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kenn

    感谢您的回复。
    在图7中、我无法看到要连接评估板和 LaunchPad 的引脚。
    我只想检查连接的引脚。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 BoosterPack 连接器、因此您可以轻松地将它们连接在一起。