This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703a 引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801523/bq25703a-bq25703a-pin

器件型号:BQ25703A
对于引脚 ILIM_HIZ 和 CELL_BATPRESZ、与具有 VDDA 的分压器配合使用。
我是否可以使用3.3V 代替 VDDA 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belhaj、

    ILIM_HIZ 引脚可具有来自任何电压轨的分压器网络、前提是 ILIM_HIZ 电压设置为1.2V 至4V 之间的值;为获得所需的外部输入电流限制所需的一切。

    CELL_BATPRESZ 必须通过从 VDDA 偏置的电阻分压器进行连接。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel

    对于 ILIM_HIZ、我可以使用3.3V 电阻分压器  

    就像这样

                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Belhaj。

    如果您对这些引脚的实现有进一步的疑问、请参阅 BQ25703AEVM 以了解实现原理图的详细信息、并参阅 BQ25703A 数据表以了解充电器的特性和功能说明。 请阅读与您的设计工作并行的内容、以更好地熟悉器件。


    此致、
    Joel H