This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于 TPS51200断电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802222/tps51200-about-tps51200-power-off

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: X5777BXGABC

您好!

与 X5777BXGABC 演示板设计一样、TPS51200用于为 DDR 供电、TPS51200的 EN 引脚连接到 SOC 的 GPIO 引脚。

 我们想知道 SoC 在哪些情况下需要关闭 TPS51200?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaoyu、

    这是一个系统问题。 TPS51200输出(VTT 电压)遵循 VDDQ 的一半。
    这意味着 TPS51200应在 VDDQ 关闭时关闭。

    谢谢
    Qina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qina、

    与 X5777BXGABC 演示板设计一样、 VDDQ 用于为 DDR 芯片和 SOC 芯片的 DDRS_DDR 供电。

    我想知道、如果 DDR 未通电、SOC 如何控制 TPS51200的 EN 引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaoyu、

    一种方法是在 TPS51200 EN 引脚和接地端之间添加一个10k Ω 等电阻器。
    当 DDR 未通电时、EN 引脚被10k Ω 拉低。
    DDR 通电后、EN 引脚由 SOC 芯片控制。

    谢谢