This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:Vsense 是否可以施加 Vcc 电压?

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802811/tps3897-can-vsense-have-voltage-applied-be-vcc

器件型号:TPS3897

您好、E2E、

只要不超出7V_max 规格、是否可以在 Vcc 之前向 TPS3897的 Vsense 引脚施加电压?  该事件应仅持续约10ms。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell、

    这不是我们测试的条件、但只要您保持在正常工作条件下、就应该可以。 我假设这是一个根据用途生成的脉冲、有没有原因? 如果这是您可以测试的东西、请告诉我、否则我们可以进一步研究。

    谢谢、
    Abhinav。