This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:当连接了无电电池并施加 Vin 时、在主机模式下不启用充电

Guru**** 2523900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802421/bq25120a-charge-is-not-enabled-in-host-mode-when-dead-battery-is-connected-and-vin-is-applied

器件型号:BQ25120A

您好!

如果我尝试通过 I2C 与芯片通信、则会出现充电无法开启的问题。

情况:
已连接无电电池(<3V)。 主机处理器电源连接到 SYS 输出(芯片的降压转换器)。

发生了什么。

当我插入 USB 时、即在 Vin 处施加电压、
它将芯片置于默认模式(无主机模式)、并开始充电。
2.降压转换器通过输入电压电源打开、输出1.8V (默认值)、然后为主机处理器供电。
3.加电后,主机处理器立即将 CD 引脚置为高电平,通过 I2C 与芯片通信,从而将芯片置于主机模式,此时停止充电。 (这是问题、我不明白为什么它会在这里停止充电)。

通过 I2C、我进行以下更改:

-将降压转换器输出更改为2.8V

-更改 ICHRG、IPRETERM 和 ILIM

-将"1"写入 Hz_MODE 位、将"0"写入 CE 位。

然后它再次将 CD 引脚拉至低电平。

充电仍然关闭。

4.我断开 USB、即 Vin、现在由电池供电的降压转换器、芯片进入高 Z 模式。
5.我再次插入 USB,它正常充电。

请帮我解决这个问题。 非常感谢。

谢谢、
千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    我看到发生了什么。 当 VIN 存在时、/CD 引脚仅成为充电使能/禁用引脚。 仅当 VIN 不存在时、才会使用 HIZ 和有源 BAT 模式。  

    当适配器存在时、您无需使/CD 引脚处于高电平即可与器件通信、因为芯片已准备好接受和执行 I2C 操作。  

    此外、我不会使用 HiZ 模式位、而是使用/CD 引脚进入 HiZ 模式。  

    请告诉我们这是否起作用。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gautham 的回答并快速回复我。 如果我没有触摸 Hz_MODE 位、并在插入 USB 时将 CD 引脚保持在低电平、则会按预期充电。

    我真的很感谢。 再次感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果您有任何疑问、请随时打开新主题!

    此致、
    Gautham