This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:输出二极管的用途

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ76200, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802781/bq40z80evm-020-purpose-of-output-diodes

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ76200BQ40Z50

大家好、我想跟进 Yanbin hao 的问题。 我们知道 D1、D2和 D3的用途吗? BQ40z50或 BQ76200 EVM 上不存在它们。 它们是否特定于 BQ40Z80?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    D1和 D3为 FET 提供 VGS 保护。

    D2和 D3也是反极性电路的一部分、用于在连接意外反转时提供保护。

    此致、
    Bryan Kahler