This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:GPCCEDV 获得错误。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801099/bq27220-gpccedv-got-error

器件型号:BQ27220

您好、专家、

您能帮助审核数据吗? 我总是收到故障报告。 谢谢!

e2e.ti.com/.../Modify2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能告诉我您收到了什么错误吗? 是否可以附加 gpc 报告?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢。 供参考

    e2e.ti.com/.../Modify2_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    错误消息如下所示。 供参考
    它是否会影响任何事情?

    计算引擎报告了以下错误:
    精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    有什么建议吗? 我可以使用数据吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    数据看起来很好。 我将与我们的算法开发进一步探讨这一点、以了解可能会出现什么问题
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢、您是否有任何有关 bq27220设置的文档? 例如"参数问答"。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我不是。 我们的大哥夫导联能够通过您的文件获得有效结果、请参阅他的以下回答:

    我 分析了这种情况、并尝试使用许多不同的最小值和 mas SOC 范围设置运行。

    我 所说的是、数据没有任何问题、但它们很难适应、并且会有更高的误差

    因为:

    1)更宽的温度范围、从60至-15C (在更宽的温度范围内精度将始终较低)。

    2) 2)高电压化学从4.3V 开始、在放电结束时具有不同的形状

    我的最佳结果是附加的、虽然不是很好、但比他们的结果好很多。

    我使用了3和8的最小和最大设置、并创建了新的化学文件

    用于高电压锂离子电池(化学类型8)。

    该工具已支持该功能、但我们需要将其添加到手册中。

    报告附后。

    e2e.ti.com/.../2766.GPC_5F00_report.zip

    谢谢

    Onyx