This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:3类补偿网络计算

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802656/lm5164-type-3-compensation-network-calculation

器件型号:LM5164

您好!

我们在新设计中使用 LM5164、我们遇到了一个疑问、需要澄清...

在 eq 后。 25说明:"类型3网络用于计算 RA 和 CA、以在典型工作条件下获得20mV 的纹波、同时确保 FB 在最小 VIN 时具有12mV 的最小纹波电压。"

但根据本数据表中的设计(第8.2节)、检查12MV 不适合我。

如果 Vin_min 为15V 且 Vout=12V,则 TON_MIN 为2.66us (Ron = 100k),然后:

RA x Ca = 453k x 3.3n = 1.5ms

纹波=(( Vin_Min - Vout ) x TON_Min )/( Ra x Ca )= 5.3mV

远低于12mV 最小值。

我计算错误的是什么?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vicenzo:

    请留出一些时间进行响应、我已在此产品上添加了产品应用工程师

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SNVA874_5F00_Rev8.pdf

    尊敬的 Vicenzo:

    通常建议使用12MV、但也可以使用更低的电压。 有关3类纹波注入的更多详细信息、请参阅随附的应用手册。

    此致、

    Tim